Anémomètre
Qu'est-ce qu'un anémomètre
En savoir plus sur les accéléromètres.
Un anémomètre permet de mesurer l´ampleur de la vitesse totale, l´ampleur de la vitesse dans un plan ou de la composante
vitesse dans une direction particulière.
Omega vous propose un large choix d´anémomètres pour mesurer directement la vitesse du vent et de l´air. Un
anémomètre mesure habituellement les
flux d´air en situation de turbulences. L´anémomètre à ailettes, l´anémomètre thermique et l´anémomètre à
coupelle (généralement utilisé dans les
stations météorologiques) sont le plus souvent utilisés pour mesurer la vitesse moyenne, tandis que les
anémomètres à fil chaud sont généralement
utilisés lorsque les caractéristiques de la turbulence sont mesurées, comme les mesures transversales dans
un échantillon représentatif
(le terme « anémomètre thermique » est souvent utilisé pour désigner tout anémomètre utilisant le rapport entre le transfert et la vitesse de la
chaleur pour déterminer la vitesse.)

L´anémomètre à coupelle (utilisé dans les stations météorologiques) mesure la vitesse dans un plan perpendiculaire à l´axe de ses coupelles de rotation.
Si l´anémomètre à coupelle est monté sur l´arbre perpendiculaire à l´horizontale, il permettra de mesurer uniquement la composante du vent parallèle au sol.
D´autres anémomètres, tels que les anémomètres à ailettes, fonctionnent avec la pointe alignée au vecteur de vitesse totale. Avant d´utiliser
un anémomètre, il est important de déterminer comment il doit être positionné et la composante de la vitesse totale que représente sa mesure.
Parfois appelés compteurs de la vitesse du vent ou de l´air, les anémomètres sont généralement divisés en deux catégories : à fil chaud ou à ailettes.
L´anémomètre à fil chaud est le meilleur pour mesurer avec précision le débit d´air à de très faibles vitesses (par exemple, en dessous de 2 000 pi/min).
Certains modèles sont conçus pour mesurer des vitesses aussi élevées que 15 000 pi/min, mais ont également une capacité de mesure très précise jusqu´à
des vitesses beaucoup plus faibles. L´anémomètre à ailettes s´appuie sur une hélice rotative afin de capter la vitesse de l´air. L´anémomètre à ailettes
est le meilleur choix pour mesurer la vitesse du vent. Nombre d´entre eux sont dotés d´unités de mesure sélectionnables par l´utilisateur : pi/min, m/s,
MPH, km/h et noeud afin d´être compatibles avec une grande variété d´applications. Un thermoanémomètre est un anémomètre à fil chaud ou à ailettes
doté d´une fonctionnalité supplémentaire de mesure de la température de l´air. Les anémomètres thermohygromètres comprennent les caractéristiques
d´un thermoanémomètre et un capteur d´humidité donnant au client des renseignements environnementaux complets. Un anémomètre à enregistrement de
données est conçu pour stocker des mesures en vue d´une consultation ultérieure. Certains d´entre eux téléchargeront les vitesses de l´air
enregistrées sur votre ordinateur en vue d´une consultation et d´une analyse graphique ultérieures.
Choisir le bon anémomètre
Anémomètre à ailettes
L'anémomètre à hélice ou à ailettes utilise la vitesse mécanique de rotation pour fonctionner.
Avec ce style d´anémomètre, l´axe de rotation doit être parallèle à la direction du vent et donc généralement horizontal. Dans des espaces ouverts, la
direction du vent varie et l´axe doit donc suivre ses changements. Quand la direction du mouvement de l´air est toujours la même, comme dans les axes de
ventilation des mines et des bâtiments par exemple, les ailettes, connues sous le nom de compteurs d´air, sont utilisées et donnent des résultats plus satisfaisants.
Les anémomètres à ailettes sont disponibles avec des fonctions supplémentaires comme les mesures de température, d´humidité et du point de rosée, la conversion
volumétrique et la capacité d´enregistrement de données.
Anémomètre thermique
L'anémomètre thermique utilise un fil très fin (de l´ordre de plusieurs micromètres) ou un élément chauffé à une
température au-dessus de la température ambiante. Le passage du flux d´air exerce un effet rafraîchissant. Comme la résistance électrique
de la plupart des métaux dépend de la température du métal (le tungstène est un choix répandu pour les fils chauds), un rapport existe donc
entre la résistance du fil et la vitesse du flux.
Plusieurs façons de le mettre en oeuvre existent et les appareils à fils chauds
peuvent être également classés comme ACC (anémomètre à courant constant), AVC (anémomètre à voltage constant) et ATC (anémomètre à
température constante). Le rendement en volts de ces anémomètres résulte donc d´une sorte de circuit au sein de l´appareil essayant de
maintenir la variable spécifique constante (le courant, le voltage ou la température). En outre, les anémomètres MLP (à modulation de largeur
d´impulsion) sont également utilisés, lorsque la vitesse est déduite de la durée d´une impulsion de répétition du courant qui apporte le fil
jusqu´à une résistance spécifiée, puis s´arrête jusqu´à ce qu´un seuil « plancher » soit atteint, moment où l´impulsion est à nouveau envoyée.
L'anémomètre à fil chaud, bien qu´extrêmement délicat, et doté d´une réaction extrême à haute fréquence et d´une résolution spatiale
fine par rapport à d´autres méthodes de mesure, et en tant que tel est presque universellement employés pour l´étude détaillée des turbulences
ou de tout flux dans lequel des fluctuations rapides sont dignes d´intérêt. Les anémomètres thermiques sont disponibles avec des fonctions
supplémentaires comme la mesure de la température et la capacité d´enregistrement des données.
Anémomètres thermiques dotés
du profilage vitesse/température
Les systèmes de profilage des anémomètres thermiques sont dotés du plus petit capteur disponible. Les capteurs mesurent à la fois la
vitesse et la température. Le système multipoint d´enregistrement des données permet à l´utilisateur de profiler les caractéristiques
du flux dans l´application et d´analyser les données sous forme graphique. Ces derniers sont fréquemment utilisés dans les souffleries
pour l´analyse des tableaux de bord des circuits et des dissipateurs thermiques.
Anémomètre | Produits Liés
↓ View this page in another language or region ↓