Calibrateur

Calibrateur de temperature

Qu'est-ce qu'un calibrateur?

La plupart des instruments et capteurs sont conçus pour répondre à certaines spécifications de précision; le processus d'ajustement d'un instrument pour répondre à ces spécifications est appelé l'étalonnage. Le dispositif utilisé pour calibrer les autres instruments est appelé un calibrateur. Le calibrateur varie en tant que forme et fonction selon les instruments avec lesquels il est conçu pour fonctionner. Plusieurs types différents de calibrateurs de température sont décrits ci-dessous.
>Équipement d'étalonnage de temperature: le calibrateur

Choisir le bon calibrateur de température

Haut
BB701  calibrateur de température à corps noir pour le calibrage du capteur infrarouge. Corps noir
Un corps noir est utilisé pour l'étalonnage des pyromètres infrarouges. Ils sont généralement constitués d'une plaque cible qui a une emissivité très élevée. La température de la plaque cible peut être contrôlée jusqu'à des tolérances très serrées. Pour étalonner un pyromètre infrarouge, le pyromètre effectue une mesure de la plaque cible. La température contrôlée de la plaque est comparée à l'indication du pyromètre. Le pyromètre est ensuite ajusté jusqu'à ce que la différence soit minimale. L'émissivité élevée de la plaque cible minimise les erreurs d'émissivité.
Block Calibrators Calibrateur à bloc sec
Le calibrateur à bloc sec est utilisé pour l'étalonnage des sondes de température. Ils contiennent un bloc de métal qui peut être chauffé ou refroidi à une température précise. Des sondes de température peuvent être insérées dans le bloc, et la température mesurée des sondes peut être comparée à la température contrôlée du bloc. Puisque les sondes de température ne disposent généralement pas d'ajustements, ceci est un processus de vérification plutôt que celui d'un véritable étalonnage.
The CL125 Thermocouple Simulator allows you to create different temperature signals Simulateurs et références
Lors de l'étalonnage d'un instrument, tel qu'un indicateur ou régulateur de température, il est nécessaire de saisir un signal électrique connu précis. L'affichage de l'instrument ou la valeur de sortie peut alors être ajusté en fonction du signal d'entrée. Une référence de signal est utilisée pour générer le signal de précision. Les références de signaux sont disponibles en tant que références de tension, références de courant, et références de fréquence. Lorsque l'on travaille avec un instrument qui lit les capteurs, tel qu'un thermocouple, un type spécial de référence de signal, appelé un simulateur, est utilisé. Le simulateur peut reproduire avec précision une sortie de capteur. Plusieurs références de signaux et simulateurs peuvent non seulement générer des signaux, mais les lire aussi.
Fluidized Sand Bath Temperature Probe Calibrators Calibrateur de sondes de température à bain fluidisé
Les bains fluidisés fournissent, en toute sécurité, le transfert de chaleur rapide et un contrôle précis de température, qui vous permet de calibrer efficacement et sans risque, et de maintenir, les capteurs de température. Le principe de fluidisation a lieu lorsqu'un gaz (normalement de l'air à basse pression ou de l'azote) s'écoule vers le haut à travers une chambre partiellement remplie de particules sèches et inertes d'oxyde d'aluminium. Le gaz s'écoule à une vitesse faible, ce qui initie le mouvement des particules, les sépare, puis les suspend à un niveau stable ce qui donne aux particules l'apparence de turbulences assez similaires à l'état de liquide en ébullition.
En plus de circuler et de couler comme un liquide, les particules solides en fluidisation démontrent d'excellentes caractéristiques de transfert de chaleur. Lors de l'insertion des sondes de température dans les bains, celles-ci atteignent une température stable et constante très rapidement.
ice point Calibration Reference Chambers Fours d'étalonnage Ice Point™
Les chambres de référence d'étalonnage Ice Point™ utilisent des éléments de refroidissement thermoélectriques afin de produire une chambre de référence 0°C précise et stable. La chambre de référence peut être utilisée pour l'étalonnage des sondes de température, mais elles sont aussi couramment utilisées dans le cadre de la simulation d'un signal de thermocouple pour l'étalonnage et la vérification des instruments qui lisent les thermocouples.
calibrateur | Produits Liés
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.