Conditionneur de signal
u'est-ce qu'un conditionneur de signal?
Un conditionneur de signal est un dispositif qui convertit un certain type de signal électronique en autre type de signal. Sa fonction principale est de convertir les signaux, qui peuvent être difficiles à lire avec de l'instrumentation traditionnel, en format plus facile à lire. En effectuant cette conversion, un certain nombre de fonctions peuvent avoir lieu. Elles comprennent:
Amplification
Lorsqu'un signal est amplifié, l'amplitude globale du signal est augmentée. La conversion d'un signal de 0-10mV à un signal 0-10V est un exemple d'amplification.
Isolation électrique
L'isolation électrique coupe le chemin galvanique entre le signal d'entrée et de sortie. Autrement dit, il n'y a pas de câblage physique entre l'entrée et la sortie. L'entrée est normalement transférée à la sortie en la convertissant en signal optique ou magnétique, puis elle est reconstruite sur la sortie. En brisant le chemin galvanique entre l'entrée et la sortie, les signaux indésirables sur la ligne d'entrée sont empêchés de passer à la sortie. L'isolement est nécessaire lorsqu?une mesure doit être faite sur une surface avec un potentiel de tension au-dessus de la terre. L'isolement est utilisé également pour empêcher les boucles.
Linéarisation
La conversion d'un signal d'entrée non linéaire à un signal de sortie linéaire. La linéarisation est habituelle pour les signaux de thermocouples.
Compensation de soudure froide
Utilisée pour les thermocouples. Le signal de thermocouple est ajusté pour les fluctuations de la température ambiante.
Excitation
De nombreux capteurs nécessitent une certaine forme d'excitation pour les faire fonctionner. Les jauges de contrainte et les RTD sont deux exemples courants.
Choisir le bon conditionneur de signal
Montage rail DIN
Comme son nom l'indique, un conditionneur de signal à montage sur rail DIN est fixé sur un support rail DIN. Le conditionneurs à rail DIN est très populaire dans les applications industrielles car il possède un format de montage robuste, soit pour un petit nombre, soit pour un un grand nombre, de conditionneurs de signaux.
Conditionneur de signaux numérique
Le conditionneur numérique fait partie d'un des développements les plus récents dans le conditionnement de signal. La sortie d'un conditionneur de signal numérique est convertie en format numérique tel RS232, RS485 ou même Ethernet. Les signaux numériques présentent plusieurs avantages par rapport aux signaux analogiques. Ils fournissent un haut degré d'immunité du bruit électrique, ils peuvent soutenir les distances de transmission prolongées, et ils sont facilement connectés à un ordinateur. Avec une sortie Ethernet, le signal d'entrée peut être aller à travers l'ensemble du réseau, ou même à travers l'Internet s'il est configuré ainsi.
conditionneurs | Produits Liés
↓ View this page in another language or region ↓