Enregistreur graphique
Quest-ce quun enregistreur graphique?
Un enregistreur graphique est un appareil utilisé pour enregistrer les différents procédés et signaux électriques. Les enregistreurs graphiques les
plus traditionnels enregistrent les données sur papier. Le papier est passé sous une plume et la plume est déviée selon le signal. Le résultat est
un graphique ou un tableau de données. Les enregistreurs graphiques sont disponibles dans des styles simples ou multicanaux (simple ou multiplumes)
et dans diverses configurations. Actuellement, un grand nombre denregistreurs graphiques peuvent également enregistrer des renseignements au format
numérique afin de les télécharger sur un ordinateur.
Choisir le bon élément chauffant
Enregistreurs graphique à bande
L'enregistreur à bande se compose d´un rouleau ou d´une bande de papier, qui est passé linéairement sous une ou plusieurs plumes. Lorsqu´un changement de signal a lieu, les plumes dévient et produisent le graphique qui en découle. L'enregistreur graphique à bande est bien adapté à l´enregistrement de procédés continus. Des parties du graphique peuvent être arrachées et archivées afin de s´y référer ultérieurement. L'enregistreur graphique à bande est couramment utilisé dans les laboratoires ainsi que dans les applications de mesure de procédés.
Enregistreur graphique circulaire
Un enregistreur graphique circulaire enregistre les données dans un format circulaire. Le document est mis en rotation sous une ou plusieurs plumes. Les plumes sont déviées selon la variation du signal, ce qui produit un graphique circulaire. L'enregistreur graphique circulaire est idéal pour les procédés discontinus, où les délais de traitement sont connus. Les graphiques sont normalement conçus pour tourner dans des délais standard, tels que 1 heure, 24 heures, 7 jours, etc., mais un grand nombre d´enregistreurs sont suffisamment flexibles pour s´adapter à des périodes non-standard.
Enregistreur graphique XY
L'enregistreur graphique XY acceptent deux entrées et créent un tableau ou un graphique d´une entrée par rapport à l´autre. Il est couramment utilisé pour déterminer le rapport existant entre ces deux entrées. Par exemple, dans un procédé chimique, un enregistreur graphique XY pourrait être utilisé pour contrôler l´effet de la température sur la pression du procédé.
Enregistreur graphique hybride
Un enregistreur graphique hybride peut jouer le rôle d´un enregistreur classique ou d´un enregistreur de données. Tout comme un enregistreur classique, l´enregistreur hybride peut générer un graphique des entrées. Cependant, il peut aussi produire une image numérique des données, comparable à celle d´un enregistreur de données. En général, ils sont disponibles en modèles multicanaux bien qu´une tête d´impression gère normalement tous les canaux. Cela fait de l´enregistreur graphique hybride une solution rentable pour les systèmes multicanaux bien que le temps de réponse ne soit pas aussi rapide que celui des enregistreurs dotés d´une plume pour chaque canal.
Enregistreurs graphique sans papier
L'enregistreur graphique sans papier fait partie des derniers types d´enregistreurs à arriver sur le marché. L'enregistreur graphique sans papier affichent le graphique sur l´écran plutôt que d´imprimer le tableau sur papier. Normalement, les données peuvent être enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire afin d´être transférées ultérieurement vers un ordinateur. Les avantages principaux des enregistreurs sans papier sont la conservation des données et leur facilité de transfert vers un ordinateur.
Enregistreur graphique | Produits Liés
↓ View this page in another language or region ↓