Étiquette thermosensible
Qu'est ce qu'une étiquette indicateur de température
Une étiquette thermosensible est un contrôleur de température composé d'un ou plusieurs petits indicateurs thermosensibles scellés sous des fenêtres thermorésistantes transparentes.
Quelle est la différence entre une étiquette thermosensible non-réversible et une réversible?

Comme son nom l'indique, l'étiquette thermosensible de température réversible peut être changées d'un côté à l'autre au besoin, pour fournir une indication de la température actuelle. Un avantage de l'étiquette thermosensible réversible, c'est qu'elle peut être utilisée plusieurs fois. L'étiquette thermosensible de température non réversibles ne sont utilisées qu'une fois pour indiquer que la température spécifiée a été atteinte. Les étiquettes thermosensible non-réversibles sont utiles dans les situations où un opérateur n'est pas disponible ou n'a pas accès à l'étiquette attachée à un produit sous test. L'étiquette thermosensible non-réversible peut être examinée à tout moment pour voir si la température spécifiée avait été obtenue.
Qu'est-ce qu'une étiquette thermosensible de température non-réversibles (permanentes)?
Les contrôleurs de température autoadhésifs irréversibles d'Omega comprennent un ou plusieurs indicateurs thermosensibles scellés sous des fenêtres thermorésistantes transparentes. Les centres des cercles indicateurs deviennent noirs sur les températures indiquées sur l'étiquette thermosensible. La transition au noir est irréversible et enregistre l'historique des températures de la pièce. L'étiquette thermosensible de température exposée peut être intégrée dans le dossier permanent en le retirant et l'apposant à un rapport de service. Ces indicateurs faciles à utiliser et à interpréter s'adaptent à de nombreux usages industriels et militaires, ainsi que des applications de recherche et développement. L'étiquette thermosensible de température indique une température spécifiée ou une séquence de températures. En général, la performance de l'étiquette thermosensible n'est pas affectée par le contact transitoire avec des solvants, de l'essence, du mazout, des lubrifiants, de l'eau chaude ou de la vapeur. L'étiquette thermosensible de température est particulièrement utile dans la solution des problèmes, qui comprennent: la surveillance de la température de fonctionnement en sécurité des équipements et procédés; le fait de déterminer les températures en tant que guide pour la sélection de conceptions et matériaux dans des projets de recherche et de développement; la sauvegarde des matières thermosensibles en stockage et transit; et l'obtention des données de température de fonctionnement des composants et des régions qui ne sont pas facilement accessibles avec d'autres méthodes. Pour utiliser l'étiquette thermosensible de température, retirez le support pour exposer l'adhésif; placez l'étiquette thermosensible de température sur la surface de travail et appuyez fermement. Aucun traitement spécial est nécessaire pour la surface, même si elle doit être propre et sèche pour obtenir une adhérence maximale.
Qu'est-ce qu'une étiquette thermosensible de température réversible?
L'étiquette thermosensible de température réversible est généralement fournies sous forme de bande à barres avec des températures spécifiques qui couvrent la plage souhaitée. La barre normalement noire, qui est associée à chaque point de couleur imprimé, change de couleur à proximité de la température spécifiée. En regardant les barres sur une bande, la barre de la température juste au-dessus de la lecture réelle serait brune. La barre verte permettrait d'identifier la lecture réelle, et une barre bleue serait vu sur la barre pour la température juste en dessous de la lecture.
Etiquettes | Produits Liés
↓ View this page in another language or region ↓