Manomètre industriel
Controle de pression industrielle
Les manomètre et les interrupteur de pression sont parmi les instruments les plus souvent utilisés dans les usines. Mais en raison de leur grand nombre, l'attention portée à l'entretien (et la fiabilité) peut être compromise. En conséquence, il n'est pas rare de voir dans les vieilles usines un grand nombre de manomètres et d'interrupteurs de pression hors service. Ceci est regrettable, car si une usine utilise un interrupteur de pression défectueux, la sécurité des lieux peut être compromise. Inversement, si une usine peut fonctionner en toute sécurité alors qu'un manomètre est défectueux, il en résulte que ce dernier n'était finalement pas nécessaire. Par conséquent, l'un des objectifs de la conception des instruments de procédé est d'installer moins de manomètres et d'interrupteurs de pression tout en veillant à ce qu'ils soient plus utiles et plus fiables.
Learn more about pressure gauges
Pour réduire le nombre de manomètres dans les usines, il est notamment possible de ne plus en installer par habitude (comme l'installation d'un manomètre sur la sortie de chaque pompe). Au lieu de cela, examinez la nécessité de chaque appareil individuellement. Le cas échéant, demandez-vous : « La lecture de cet appareil me servira-t-elle? », puis installez-en un uniquement si vous pouvez apporter une réponse logique à cette question. Si un manomètre indique uniquement que la pompe est en marche, il ne sert à rien, puisque le fonctionnement de la pompe est visible et audible. Si le manomètre indique la pression (ou une chute de pression) au niveau du procédé, ce renseignement n'est intéressant que si une intervention est possible (en nettoyant un filtre par exemple), sinon il est inutile. Si la spécification du manomètre est prise en compte de cette manière, le nombre de manomètres utilisés sera réduit. Si une usine utilise moins de manomètres, mais de meilleure qualité, la fiabilité augmentera.
Conception des manomètres industriels
Deux des raisons les plus fréquentes de défaillance d'un manomètre (et des interrupteurs de pression) sont les vibrations des tuyaux et la condensation de l'eau, qui, dans les climats froids, peuvent geler et endommager la gaine du manomètre. La figure 1 illustre la conception d'un manomètre « plein » traditionnel et plus fiable. Les raccordements, pivots, et pignons d'un manomètre analogique traditionnel sont fragiles et donc sensibles à la condensation et aux vibrations. La durée de vie d'un manomètre plein est plus longue, non seulement parce qu'il compte moins de pièces mobiles, mais parce que son boîtier est rempli d'huile visqueuse. La présence de cette huile est bénéfique non seulement parce qu'elle amortit les vibrations du pointeur, mais aussi parce qu'elle prévient la pénétration d'air ambiant humide. En conséquence, il ne peut y avoir ni condensation ni accumulation d'eau. Entre autres caractéristiques disponibles, le manomètre intègre des cadrans numériques et des affichages analogiques offrant une meilleure visibilité, une fonction de compensation de la température pour corriger les variations de température ambiante, le manomètre différentiel pour les pressions différentielles et le manomètre duplex pour indiquer deux pressions sur le même cadran. Les manomètres sont classés suivant leur précision, de la classe 4A (erreur tolérée de 0,1 %) à la classe D (erreur de 5 %).
Choisir le bon manomètre
Le manomètre commercial
La grande fiabilité de la gamme de manomètres commerciaux OMEGAMD est principalement attribué au mouvement suspendu aux ressorts OMEGAMD. L'intégralité du mouvement est suspendue entre deux ressorts, le tube de Bourdon au-dessus et le raccord en dessous. Les pièces d'usure ont été réduites au minimum. En outre, ces pièces de mouvement sont nettoyées par ultrasons et lubrifiées avec de l'huile de silicone pour garantir une durée de vie du cycle optimale. Le mouvement suspendu aux ressorts OMEGAMD est très résistant aux chocs, aux vibrations et aux impulsions. Le manomètre bénéficie ainsi d'une durée de vie accrue. Les nombreuses applications des manomètres commerciaux OMEGAMD incluent une installation sur des pompes, des compresseurs portables, des machines industrielles, des systèmes hydrauliques et pneumatiques, des instruments et des cuves sous pression. Pour l'utilisateur, cela signifie une plus grande résistance aux chocs mécaniques et aux vibrations. Cette résistance accrue dans des conditions d'utilisation difficiles contribue à prolonger la durée de vie.
Le manomètres universel
La grande précision et l'excellente lisibilité sont des caractéristiques importantes pour l'utilisateur de la gamme de manomètres universels OMEGAMD. Conformes aux exigences de nombreuses applications industrielles, les manomètres universels peuvent être utilisés sur les chaudières à vapeur ou d'autres cuves sous pression, sur les pompes et les compresseurs, sur de nombreux types de machines industrielles, dans les industries de procédés chimiques, pétrochimiques et connexes, dans les centrales électriques, ainsi que dans les usines de pâtes et de papiers. Le système d'actionnement desu manomètres universels OMEGAMD est un système de tube de Bourdon en acier inoxydable 316 standard supportant des tolérances précises pour une répétabilité et une réponse constantes aux fluctuations de la pression. Avertissement : tous les composants de manomètre doivent être choisis suivant le support et les conditions d'utilisation ambiantes auxquels ils seront exposés, afin d'éviter toute mauvaise utilisation. Une application inappropriée peut être dangereuse pour le manomètre et provoquer des défaillances, voire des blessures ou dommages matériels.
Le Manomètres industriels en acier inoxydable
Les manomètres de la série PGM d'OMEGA sont adaptés à des environnements corrosifs dans les applications des industries chimique et pétrochimique, du raffinage, de l'alimentation, marines et de traitement alimentaire et pharmaceutique. La série PGM possède un boîtier de 63 mm (2 1/2 po) ou de 100 mm (4 po), est intégralement fabriquée en acier inoxydable et est conforme à la norme de protection environnementale IP65. La série PGM peut également être remplie de liquide sur le terrain. Les manomètres remplis de liquide offrent aux utilisateurs de nombreux avantages dans certaines applications. Ils sont parfaitement adaptés aux équipements soumis à des vibrations et des impulsions excessives, comme les pompes, les compresseurs, les machines-outils, etc. Le liquide minimise l'effet de ces environnements hostiles, protège les pièces internes du manomètre et assure une lubrification continue du mécanisme, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil. Le remplissage de liquide permet une plus grande protection des éléments internes du manomètre contre les atmosphères corrosives. Il est possible de remplir le manomètre avec de nombreux fluides comme de la glycérine, de l'huile minérale et de l'huile de silicone.
Le manomètres industriel
Ce manomètre est un choix très populaires dans les usines. Ils sont installés par milliers dans le monde entier pour surveiller les pressions de procédé. Disponibles sous vide, en mode compensé et avec une plage atteignant 20 000 lb/po2 (1 380 bars). Un joint hermétique offre plus de protection et d'efficacité.
Le manomètre différentiel
Les manomètres différentiels est un manomètre industriel robuste qui indique la différence entre les deux raccords d'entrée. Les plages de différentiels offrent une résolution maximale pour les applications dans lesquelles la pression d'une entrée est toujours plus élevée que celle de l'autre. Dans les cas où la pression d'une entrée peut être supérieure ou inférieure à celle de l'autre, une plage différentielle bidirectionnelle doit être utilisée. La série PGD d'OMEGA est fabriquée avec deux tubes de Bourdon indépendants. Les tubes de Bourdon opposés sont reliés au niveau d'un seul pignon d'engrenage qui fait tourner un pointeur pour offrir une lecture directe de la pression. En utilisant deux tubes de Bourdon indépendants, le manomètre peut gérer des liquides ou des gaz au niveau d'un seul ou des deux orifices.
Le manomètres remplissable de liquide
Le manomètre remplissable de liquide PGUF d'OMEGA est conçu pour de nombreuses applications : pompes, compresseurs, systèmes hydrauliques, machines-outils et équipement de traitement pétrochimique. Pour les applications où les chocs et les vibrations sont importants, il est possible de remplir le manomètre PGUF de liquide sur le terrain pour amortir le mouvement du pointeur. Le manomètre remplissable de liquide de la série PGUF est disponible dans les plages suivantes : (lb/po²/BAR) 0-30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 300/20, 600/40 et 1000/70 (le manomètre de 63 mm (2 1/2 po) est également disponible dans les plages 2000/140 et 3000/200). La précision nominale est de ±2,5 %. Le manomètre se caractérise par un boîtier et un anneau en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et d'un hublot en polycarbonate robuste. Les tubes de Bourdon sont en bronze phosphoreux avec mouvement en laiton, les douilles et raccords NPT sont standards. Le manomètre PGUF est disponible en version 38 mm (1 1/2 po), 50 mm (2 po) et 63 mm (2 1/2 po) avec raccords NPT situés en bas ou à l'arrière au centre.
Frequently Asked Questions
Accessoires de protection
L'accessoire de manomètre incontournable est une vanne d'arrêt placée entre l'appareil et le procédé (figure 5-2), qui permet de bloquer le système pour permettre une opération de retrait ou d'entretien. Une deuxième vanne est souvent ajoutée pour l'une des deux raisons suivantes : la purge du condensat dans le système de vapeur (comme la vapeur) ou, pour des applications plus précises, afin de permettre l'étalonnage par rapport à une source de pression externe.
Entre autres accessoires figurent des bobines de tuyaux ou des siphons (figure 5-2A) qui, dans un système de vapeur, protègent le manomètre des dommages liés à la température, et des condensateurs d'amortissement ou des amortisseurs d'impulsions (figure 5-2B) qui peuvent à la fois absorber les chocs de pression et répartir les fluctuations de pression. Si une protection contre le gel est nécessaire, le manomètre doit être chauffé par un traceur à vapeur ou électrique. Les joints chimiques (figure 5-2C) protègent le manomètre contre l'obstruction par des produits visqueux ou de la boue et empêchent les matériaux de procédé corrosifs, toxiques ou nocifs d'atteindre le capteur. Ils empêchent également le fluide de procédé de congeler ou de geler dans une cavité obstruée du capteur. Le joint d'étanchéité protège le manomètre grâce à un diaphragme placé entre le procédé et le manomètre. La cavité entre le manomètre et le diaphragme est remplie d'un fluide stable et non corrosif présentant une dilatation thermique et une viscosité faibles. Sont généralement utilisés un eutectique de sodium et de potassium pour les applications à hautes températures, un mélange de glycérine et d'eau pour les applications à températures ambiantes et de l'alcool éthylique, du toluène ou de l'huile de silicone pour les applications à basses températures.
Il est possible de positionner le manomètre pour optimiser la visibilité de l'opérateur si le joint chimique est relié au manomètre par un tube capillaire. Pour préserver la précision, les tubes capillaires ne doivent pas être exposés à des températures excessives et ne doivent pas dépasser 7,5 m (25 pi) de long. Quatre modèles de joint chimique sont disponibles : joint hors ligne, joint autonettoyant avec écoulement, joint étendu ou joint gaufré à insérer entre les brides.
La raideur du ressort du diaphragme dans le joint chimique peut provoquer
des erreurs de mesure lors de la détection de basses pressions (moins de 50 lb/po2, 350 kPa) et dans le cadre d'une utilisation sous vide (car les bulles de gaz dissoutes dans le liquide de remplissage pourraient s'échapper de la solution). C'est pourquoi les répéteurs de pression sont souvent préférés aux joints dans de telles applications. Les répéteurs de pression sont disponibles avec une précision de 0,1 % à 1 % et des plages de pressions absolues comprises entre 0 et 5 mm Hg à 0-50 lb/po2 (0 à 0,7 à 0 à 350 kPa).
Manomètres | Produits Liés
↓ View this page in another language or region ↓