Capteur sans fil

Qu'est-ce qu'un capteur sans fil?

Le transmetteur de données sans fil dispose d'un capteur intégré, un système électronique de mesure et un émetteur radio. Le signal radio est interprété par un récepteur qui convertit le signal sans fil à une sortie souhaitée, tel qu'un courant analogique, USB ou Ethernet pour partager les données sur un réseau informatique.

Transmetteur de température et d'humidité sans fil

En savoir plus: Capteurs de température sans fil

Quels sont les avantages principaux de l'utilisation d'un capteur sans fil?


  1. Sécurité
    Les instruments sans fil peuvent être utilisés dans des endroits qui sont difficiles d'accès en raison des conditions extrêmes, telles que la température élevée, pH, pression, etc. Grâce aux capteurs sans fil, les opérateurs peuvent surveiller en permanence les procédés dans des environnements dangereux, et transmettre les données à un opérateur situé à une distance de sécurité. La mesure sans fil est également utile pour obtenir des données dans les endroits difficiles d'accès, et quand le capteur est en mouvement ou en rotation.
  2. Commodité
    Les capteurs sans fil peuvent être utilisés pour former un réseau qui permettrait à un ingénieur de surveiller de nombreux endroits différents à partir d'une station. Cela permet la surveillance et le contrôle centralisés d'un processus ou d'une usine entière. En outre, plusieurs capteurs sans fil ont la capacité de servir leur propre page web, rendant les données réelles accessibles partout dans le monde.
  3. Economiques
    Le contrôle de procédé sans fil peut réduire le coût de surveillance et de gestion de l'usine usine en éliminant la nécessité du fil d'extension, conduit, et d'autres accessoires coûteux.
Tous les systèmes sans fil d'OMEGA développent les capacités des capteurs et contrôleurs câblés traditionnels. La large gamme de produits d'OMEGA comprend des compteurs et émetteurs sans fil qui possèdent des afficheurs, alarmes, et sorties contrôlables intégrés. Changer aux instruments sans fil vous apportera commodité et capacité.



Choisir le bon capteur sans fil

Top
Transmetteurs sans fil robustes Transmetteurs
Les sondes de température sans fil acceptent soit une tension de procécé standard, soit une entrée de courant, ou bien ils utilisent des capteurs tels que des thermocouples, Pt100s, transducteurs de pression, débitmètres, etc, pour mesurer une propriété spécifique dans un processus, puis ils transmettent les données via des signaux radio vers un récepteur.
Récepteurs sans fil Récepteurs
Les récepteurs reçoivent et interprètent les données sans fil. Le récepteur «lit» un signal radio et le convertit en sortie désirée, par exemple, une fermeture de contact, sortie analogique, Ethernet ou un affichage numérique. Les récepteurs sont disponibles en gaines conçues pour les environnements difficiles / humides, le montage rail DIN, ou une utilisation de bureau, ce qui les rend adaptés aux applications industrielles et commerciales.
Enregistreurs de données sans fil Scanners et contrôleurs
Les afficheurs à panneau ou rail DIN, les scanners, et les contrôleurs, sont disponibles avec un récepteur, un écran et des sorties intégrés, tels que des relais d'alarme, la retransmission analogique, et le contrôle PID. Ceux-ci permettent la surveillance ou contrôle à distance d'un processus.

FAQ sur les capteurs de température sans fil

Top

Comment choisir un capteur sans fil?


Il y a un certain nombre d'éléments à considérer lors de la sélection d'un instrument de mesure sans fil.
  • Type de mesure: Il est important de comprendre ce qui est mesuré. Les transmetteurs sans fil (qui intègrent la mesure et le contrôle des processus sans fil) ont généralement une fonction unique. Les capteurs sont spécialement conçus pour la température, pression, débit, etc, et doivent être choisis en conséquence.

  • Précision et temps de réponse: Quelle est la précision de mesure nécessaire, et à quelle vitesse devrait-elle être mise à jour? La plupart des capteurs sans fil sont aussi précis que leurs homologues câblés, mais les lectures sont généralement transmises toutes les quelques secondes afin de préserver la batterie. Si la mesure instantanée est nécessaire, cela doit être pris en considération lors du choix de l'émetteur sans fil, car certains modèles ne peuvent pas offrir le temps de réponse souhaité.

  • Portée: La portée d'un capteur sans fil est très variable. Certains sont conçus pour des applications à l'intérieur à courte portée de jusqu'à 100 mètres, tandis que d'autres capteurs peuvent transmettre les données à un récepteur situé à plusieurs kilomètres de distance.

  • Fréquence: La fréquence de la transmission radio est également importante à considérer. Les lois varient selon les pays et régions conernant la disponibilité pour utilisation des pièces de la gamme sans fil sans licence spécifique. En Europe, les produits sans fil fonctionnent généralement sur 868MHz ou 2,4GHz (WiFi), et les utilisateurs n'ont pas besoin de licence radio pour utiliser ces fréquences. En raison des exigences réglementaires, il se peut que les produits soient disponibles que dans certaines régions.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.