![capteur de température](/apprentissage-technique/images/conditioning-transmission-temperature-sensor-outputs.jpg)
- Amplifier
- Isoler le signal
- Compenser les erreurs
- Linéariser
- Exciter
Bien que le conditionnement soit essentiel pour la précision des mesures, l'exactitude dépend aussi de facteurs tels que la construction du capteur et la transmission du signal. Les impuretés contenues dans les parties métalliques des capteurs peuvent produire des gradients de température qui entraînent des erreurs et la distance de transmission peut nuire à la qualité du signal. Par ailleurs, les attributs du capteur de mesure et la méthode utilisée pour la transmission peuvent avoir une incidence sur les caractéristiques du signal.
Nonlinéarité des capteurs de température
![Thin Film Detector - Flat RTD Element](/Temperature/images/TFD_RTD_m.jpg)
Un RTD est fabriqué dans un métal comme le cuivre ou la platine, ce qui augmente sa résistance à une température plus élevée. Il peut être sous forme de bobine ou de film fin. Les RTD sous forme de bobine se composent d'un fil enroulé autour d'un isolateur cylindrique en céramique ou en verre. Les capteurs à film mince consistent en l'application d'un film de matière sur un isolateur en céramique qui est réduit jusqu'à ce que la résistance parvienne à la valeur souhaitée. La courbe de résistance versus température d'une RTD est non linéaire. Dans les cas où la plage de mesure est faible, la non linéarité peut éventuellement être ignorée. Dans une plage de 0 à 1000°C, la précision des RTD est de ±0,5 à 1°C.
Les thermistors sont fabriqués en oxyde de métal et peuvent présenter un coefficient de température négatif ou positif. Les thermistors dont le coefficient de température est négatif affichent une résistance non linéaire décroissante lorsque la température augmente, alors que les thermistors dont le coefficient de température est positif affichent une résistance linéaire et croissante lorsque la température augmente. Les thermistors présentent une plus grande sensibilité et une meilleure réponse du signal face aux changements de température que les thermocouples ou les RTD, et peuvent ainsi être beaucoup plus précis. La plage de température de fonctionnement des thermistors est beaucoup plus étroite.
Le capteur de température à infrarouge mesure la température en déterminant la quantité de rayonnement infrarouge émise par un objet sur les capteurs, qui le convertit en un signal électrique. La quantité d'énergie infrarouge émise par un objet est directement proportionnelle à sa température. Puisque le capteur n'est pas en contact avec le processus mesuré, les capteurs infrarouges sont utilisés pour les applications à très haute température où les autres types de capteurs ne peuvent résister, ou pour les processus mobiles tels que la cuisson des aliments sur une bande transporteuse.
L'impact de la transmission du signal sur le conditionnement
![USB Infrared Temperature Sensor](/Temperature/images/OS-MINIUSB_m.jpg)
Ethernet est une autre forme de transmission série à haute vitesse sur paires différentielles qui prend en charge une transmission jusqu'à 1 Go/seconde. Ethernet requiert un contrôleur dédié et est massivement utilisé pour les applications industrielles, commerciales et domestiques et constitue aujourd'hui la base des communications par Internet. Différents schémas d'encodage sont élaborés pour transmettre les informations de mesure entre les machines ou dans certains cas, dans le monde par l'infrastructure Internet. TCP/IP, un protocole largement utilisé dans les systèmes Ethernet, garantit les transmissions de données entre deux appareils et les connexions Ethernet sont prises en charge par un mécanisme de chiffrement à nombre élevé pour garantir la sécurité des données.
Conclusion
![Long Range Wireless Receiver](/DAS/images/ZW-REC_m.jpg)