Les systèmes d'automatisation industriels sont des équipements coûteux, conçus pour offrir des performances fiables pendant des années. En général, les systèmes industriels durent des décennies. Cependant, il n'est pas pratique de se débarrasser de ces anciens systèmes lorsque de nouvelles technologies sont disponibles. Comment les entreprises restent-elles alors compétitives et efficaces si elles ne peuvent pas se permettre d'adopter les nouvelles technologies ? Le scénario est courant aujourd'hui pour la plupart des installations industrielles, car elles cherchent à tirer parti des avantages de l'Internet industriel des objets (IIoT) en établissant un environnement connecté, mais leurs systèmes existants les empêchent de connaître un changement.
Heureusement, il existe des dispositifs que vous pouvez utiliser pour connecter ces systèmes existants aux réseaux IoT via Modbus. Développé en 1979 par Modicon, Modbus est un protocole de communication ouvert et non propriétaire qui permet aux systèmes industriels de communiquer entre eux, de recueillir des données et de transmettre des résultats à un ordinateur. Il fonctionne à l'aide d'une architecture maître/esclave, où le maître est un périphérique qui demande des informations, et l'esclave est un périphérique qui fournit les informations. Un réseau Modbus standard se compose d'un maître et de 247 esclaves maximum, chaque esclave ayant une adresse unique allant de 1 à 247.
La plupart des systèmes industriels et des dispositifs de détection ont utilisé ce protocole, et de nombreux nouveaux systèmes l'utilisent encore. En tant que tel, Modbus est un protocole éprouvé qui est susceptible de durer encore plus longtemps, même si des protocoles de communication modernes existent. Cela signifie également que le protocole est un excellent candidat à prendre en compte lors du développement de nouvelles technologies telles que l'IoT, car il garantit que même les systèmes plus anciens peuvent tirer parti des dernières avancées.
Si vos capteurs ou API existants disposent de ports série et utilisent des protocoles Modbus, qu'il s'agisse du RTU ou du TCP/IP, vous pouvez conduire ces systèmes vers un monde connecté, même s'ils n'ont jamais été développés initialement pour l'IoT. Le Layer N d'Omega est le tout dernier écosystème de produits intelligents qui permet cette possibilité et connecte rapidement votre application existante. Grâce au protocole Modbus, ces dispositifs connectent vos systèmes existants éligibles au réseau industriel IoT sur le cloud et vous offrent un accès immédiat à des informations exploitables à tout moment et en tout lieu.
Connexion de vos périphériques Modbus au cloud avec la passerelle de Layer N
La passerelle de Layer N connecte vos périphériques Modbus, collecte les données qu'ils contiennent et transmet les données collectées en toute sécurité au cloud. La passerelle est dotée des connexions Modbus RTU RS232/RS485 pour vos systèmes autonomes, ainsi que d'un port Ethernet pour connecter vos périphériques compatibles Modbus TCP. Le dispositif utilise également le cryptage AES-256 pour des communications sans fil sécurisées.
De plus, vous pouvez également profiter des capteurs intelligents longue portée de l'écosystème Layer N qui offre de multiples capacités de détection, ainsi que des sondes intelligentes qui peuvent être couplées avec la passerelle en appuyant sur un bouton. Capables de transmettre des signaux jusqu'à 3,2 kilomètres, ces capteurs intelligents collectent des données en continu, même lorsque l'alimentation est hors tension.
Avantages de la connexion de vos périphériques Modbus au cloud
Lorsque vous combinez ces capteurs intelligents de Layer N et la passerelle avec vos périphériques Modbus existants, vous créez finalement un environnement connecté solide, spécifique à votre configuration industrielle. Ensemble, ces dispositifs transportent intelligemment les données vers le cloud de Layer N, de sorte que vous puissiez accéder aux données en temps réel où que vous soyez, sur n'importe quel appareil. Le service cloud vous permet également d'effectuer une analyse puissante et de configurer des alarmes et des notifications pour optimiser et surveiller vos applications connectées.
Dispositifs dont vous aurez besoin pour configurer les applications connectées
Si vous prévoyez d'établir un environnement connecté à l'aide de vos systèmes existants, vous devez d'abord vous assurer que vos dispositifs existants prennent en charge le protocole Modbus. Deuxièmement, vous aurez besoin d'une passerelle prenant en charge les périphériques Modbus, et enfin d'un système informatique pour le stockage et l'analyse des données. Ce système peut être sur site, comme un serveur local, ou sur le cloud. L'utilisation des ressources du cloud vous permet d'accéder aux informations où que vous soyez, sur n'importe quel appareil. Cela vous décharge également de la gestion de l'infrastructure et des problèmes de sécurité.
Développez vos possibilités grâce à un environnement connectét
Le fait de posséder des systèmes existants ne signifie pas nécessairement que vous devrez faire des compromis avec des avancées technologiques limitées. Profitez des dispositifs intelligents de Layer N d'Omega qui prennent en charge les protocoles de communication standard tels que Modbus et établissent une application connectée même avec vos systèmes existants. Transformez les données de vos systèmes en informations exploitables, prenez de meilleures décisions et développez vos possibilités.