Introduction
L'Internet industriel des objets (IIoT) consiste en des dispositifs en réseau qui créent des systèmes capables de surveiller, collecter, échanger et analyser des données pour permettre aux entreprises industrielles de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. Les avantages de l'application d'approches IIoT aux problèmes des entreprises industrielles sont immenses, car même une légère amélioration de l'efficacité, du temps, des dépenses d'investissement ou de l'allocation d'actifs se traduit par des économies importantes et/ou une amélioration des revenus. Ci-dessous, nous explorons deux cas d'utilisation typiques et des exemples correspondants réels de solutions de surveillance IIoT.
Surveillance de l'environnement
Le maintien d'une température, d'un niveau d'humidité, d'une qualité de l'air et de niveaux de gaz appropriés tels que le CO2 est essentiel pour la sécurité des travailleurs, la stabilité des processus, la gestion des matériaux et la longévité des équipements. Bien que les capteurs soient déjà en place, les informations restent souvent affichées sur un écran ou un PC local. Avec l'IIoT, ces informations sont désormais disponibles à distance et en temps réel, ce qui permet une réaction plus rapide aux conditions d'alarme, en particulier lorsque la personne qui surveille n'est pas au même endroit.
Dans l'exemple concret ci-dessous, nous montrons une salle d'équipement informatique réseau/serveur. Il est important de surveiller la température et l'humidité pour s'assurer qu'elles restent aux niveaux souhaités. La solution IIoT se compose d'un capteur de température/humidité (le petit boîtier noir avec antenne à droite sur la photo ci-dessous) et d'une passerelle (le plus grand boîtier noir avec antenne à gauche). Les données de température/humidité en temps réel sont transférées du capteur via la passerelle pour sécuriser le stockage dans le cloud. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder à ces données depuis n'importe quel endroit grâce à une connexion Internet via un ordinateur portable ou le navigateur d'un appareil mobile. En outre, un logiciel basé sur le cloud analyse les données pour trouver des conditions d'alarme (température ou humidité élevées) et informe les personnes appropriées de l'action à entreprendre.

Surveillance des procédés
L'IIoT améliore l'automatisation des processus en centralisant les informations de détection et de contrôle afin de sécuriser le stockage dans le cloud à des fins d'analyse par des algorithmes d'apprentissage machine et d'analyse statistique. Un avantage immédiat est l'activation de la surveillance à distance. Un autre avantage, puisque les données sont centralisées, est que les informations provenant de plusieurs machines, cellules de travail et emplacements sont disponibles pour être analysées. Les résultats de cette analyse de données agrégées permettent la maintenance prédictive, l'optimisation des processus et l'analyse comparative des performances entre les unités de production et les usines. Notez que la solution IIoT s'installe comme une amélioration ou en remplacement du système d'automatisation existant.
Dans l'exemple concret ci-dessous, nous avons un système illustré dans la photo de gauche. La station de surveillance est indiquée dans le coin inférieur droit de la photo. Sur la photo de droite, nous voyons que la personne qui surveille ce processus est située dans un bâtiment différent, à une certaine distance du lieu où se trouve le système de contrôle de processus. Cette personne a donc dû régulièrement se rendre physiquement dans l'autre bâtiment pour vérifier le processus. La solution IIoT consistait à connecter une passerelle (identique à celle de l'exemple ci-dessus, non illustrée ici) au contrôleur de processus existant. Les données du processus sont transmises du contrôleur via la passerelle pour sécuriser le stockage dans le cloud. Les données du processus sont maintenant disponibles pour la personne dans l'autre bâtiment via son ordinateur portable et son navigateur Web.

Conclusion
Les avantages de l'IIoT s'appliquent directement à la surveillance de l'environnement et de l'automatisation des processus. Ces avantages découlent de la centralisation des informations collectées dans un stockage sécurisé reposant sur le cloud. Une fois centralisées, les informations peuvent être analysées et les résultats de cette analyse (tableaux, graphiques, alarmes, notifications) mis à la disposition des utilisateurs autorisés, où qu'ils se trouvent. La transmission des données du système à l'utilisateur est meilleure, plus rapide et moins coûteuse que l'accès au système pour les consulter.