Dans le cadre de leur flux de travail quotidien, les employés de l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique doivent entrer et sortir des chambres froides. Lorsqu'une porte de congélateur est par erreur laissée partiellement ouverte, les aliments peuvent se détériorer et les coûts énergétiques peuvent augmenter. Cette application a été conçue pour éviter ces problèmes en détectant automatiquement quand une porte de congélateur est ouverte et en déclenchant ensuite une alarme pour avertir quelqu'un de la fermer.

Produits utilisés
La figure illustre le schéma du système d'alarme de porte utilisé dans cette application.
Le système comprend trois produits :
Sonde de température d'air avec connexion M12 P-L-A-6-20-0-PS-15 Les capteurs de température RTD pour la mesure ultra-précise de l'air et du gaz fournissent aux clients un produit qui offre des précisions de capteur beaucoup bien plus fines que celles disponibles sur la plupart des capteurs RTD standard actuellement sur le marché.
Transmetteur sans fil intelligent XW-EDA-PRO Ce système robuste de capteur/transmetteur sans fil à faible consommation et longue portée prend en charge une large gamme de thermocouples, de capteurs de température RTD ainsi que d'entrées de signaux de processus standard et inclut des sorties d'alarme/de contrôle. La radio est un émetteur conforme à la norme IEEE 802.15.4 fonctionnant à 2,4 GHz conçu pour transmettre jusqu'à 1 000 m* (3 280') en extérieur et environ 100 m* (328') en intérieur.
Récepteur sans fil ZW-REC Ce récepteur offre une connectivité sans fil robuste à un émetteur de la série XW et se connecte via Ethernet à un PC ou un serveur où le logiciel OEG 2.0 peut être intégré pour le stockage, l'alarme et l'analyse des données en local et dans le cloud.
Logiciel OEG Permet de connecter facilement vos dispositifs OMEGA à votre infrastructure. Le logiciel OGE (OMEGA Enterprise Gateway) utilise une interface Web intuitive pour rendre la surveillance et le contrôle plus simples et plus intelligents. Le logiciel offre une surveillance en temps réel 24 h/24 et 7 j/7 et une analyse des données historiques, des notifications d'alarme et d'événement, ainsi qu'une connectivité Ethernet cryptée. Il prend en charge les besoins des entreprises à la recherche de solutions sur site tout en offrant une intégration cloud de Layer N prête à l'emploi pour l'accès aux données mobiles et les notifications.
Fonctionnement
- Montez un capteur de fermeture de contact sur l'ouverture de porte et connectez-le via une entrée discrète au transmetteur. Accrochez le capteur de contact de porte à E/S – 1.
- Montez une horloge avec un mécanisme de chronométrage et une alarme, et connectez-la au transmetteur via une sortie discrète. Branchez l'alarme sur E/S – 0.
- Montez la sonde de température à l'intérieur du congélateur et connectez-la à l'émetteur via une sortie analogique.
- Définissez une alarme dans Omega Sync pour qu'elle se déclenche si le DIO >= 2 pendant plus de 4 minutes et pour activer E/S – 0.
- Désormais, lorsque la porte est ouverte, le DIO affiche 2. Si elle est ouverte pendant plus de 4 minutes, l'alarme sera activée et affichera 3. Autrement, vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle reste activée jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur le bouton de réinitialisation du XW-ED.
- L'émetteur transmet également les données de la sonde de température de l'air et de la fermeture de contact au récepteur sans fil ZW-REC connecté via Ethernet à l'OEG, une solution logicielle de surveillance intelligente gratuite.
- Le logiciel suit les informations reçues du transmetteur (relevés de température et de durée). Si ces mesures sortent de la plage définie (c'est-à-dire au-dessus d'un certain seuil de température ou au-delà du seuil de quatre minutes), le logiciel OEG envoie une notification par e-mail à la personne appropriée.
Résultats
Chaque fois que la porte reste ouverte pendant plus de quatre minutes, une alarme sonore retentit et une notification par e-mail est envoyée à la personne appropriée. Cela permet aux employés à proximité ou au responsable de réagir rapidement lorsque la porte est ouverte, réduisant ainsi le risque de détérioration des aliments ou d'augmentation des coûts énergétiques.
Conseil Pro
Pour une meilleure distance de transmission, placez le XW-ED à l'extérieur du congélateur.
Créez un compte cloud de Layer N gratuit et intégrez-le à l'OEG 2.0 pour la surveillance à distance.