Data logger

Qu'est-ce qu'un data logger?

D'un point de vue technique, un data logger ou enregistreur de données représente n'importe quel dispositif qui peut être utilisé pour stocker des données. Cela comprend de nombreux dispositifs d'acquisition de données telles que des cartes enfichables ou des systèmes de communication série qui utilisent un ordinateur en tant que système d'enregistrement de données en temps réel. Cependant, la plupart des fabricants d'instruments considèrent qu'un data logger est un dispositif autonome capable de lire de différents types de signaux électriques et de stocker les données dans une mémoire interne pour plus tard les télécharger sur un ordinateur.

L'avantage des data logger est qu'ils peuvent fonctionner indépendamment d'un ordinateur, contrairement à de nombreux autres types de dispositifs d'acquisition de données. Les enregistreurs de données sont disponibles en différentes formes et tailles.

La gamme comprend des collecteurs de fonction fixe à canal unique qui sont plus simples et économiques, jusqu'à des dispositifs programmables plus puissants qui sont capables de traiter des centaines d'entrées.

Transformez votre smart phone en Data Logger

En savoir plus sur les Data Loggers

Types de signaux électriques

  1. Voltage/Courant AC
  2. Voltage/Courant AC
  3. Indicateur On/Off
  4. Choc/Accélération
  5. Pont/Contrainte/Charge/Pression
  6. Moteur On/Off
  7. Son
  8. Point de rosée
  9. PH
  10. Pression
  11. Température
  12. Evènement ou Etat
  13. Voltage/Courant du procédé
  14. Thermistor
  15. Fréquence
  16. Humidité Relative
  17. Thermocouple
  18. Niveau
  19. RTD

Choisir un data logger : les paramètres à prendre en compte.

Quand vous choisissez un collecteur de données, les paramètres suivants doivent être pris en considération.

Signal d'entrée

OMEGA propose des data logger compatibles avec la plupart des types de signaux. Certains enregistreurs de données sont dédiés à un certain type d'entrée tandis que d'autres sont programmables pour des différents types d'entrées. OMEGA propose des enregistreurs de données pour les types de signaux suivants.

Le nombre d'entrées

Les data logger sont disponibles en conceptions à la fois simples et multi-canaux. Certains enregistreurs de données sont capables de traiter des centaines d'entrées, bien que ceux-ci aient tendance à être volumineux et coûteux. Les systèmes d'acquisition de données qui enregistrent les données dans la mémoire du PC hôte en générale sont plus populaires que les enregistreurs de données autonomes pour les nombres élevés de canaux.

Taille

Avec beaucoup d'appareils, l'espace est une limitation. Dans ces cas, la taille du data logger peut être un paramètre de sélection essentiel. La gamme d'enregistreurs de données OM-CP d'OMEGA sont extrêmement compacts et comprennent des modèles qui s'adaptent à la plupart des types d'entrée.

Vitesse / Mémoire

En comparaison aux véritables systèmes d'acquisition de données, les data loggers de données ont généralement des taux d'échantillonnage faibles. Ceci normalement est dû au fait qu'ils stockent les données dans la mémoire interne qui est limitée. Quand le taux d'échantillonnage est élevé, une plus grande mémoire est requise. Par conséquent, lorsque vous spécifiez un enregistreur de données, il est important de déterminer la fréquence d'échantillonnage et la durée d'échantillonnage qui peuvent être utilisées pour calculer la mémoire requise. Par exemple, si un appareil nécessite des taux d'échantillonnage de 1 par seconde et le test doit durer une heure, l'enregistreur de données doit être capable de stocker 3600 échantillons pour chaque canal (1 échantillon / sec x 1 heure x 3600 secondes par heure).

Fonctionnement en temps réel

En certains appareils, il peut être souhaitable d'afficher les données collectées en temps réel sur un ordinateur. Certains data logger telles que les OM-CP d'OMEGA supportent cette fonctionnalité.

Aspects clés à considérer en choisissant un Data Logger


  1. Signal d'entrée
  2. Nombre d'entrées
  3. Taille
  4. Vitesse/Mémoire
  5. Operation en temps réel

Pourquoi choisir un enregistreur de données au lieu des autres types d'instruments de collecte de données?


Trois types d'instruments sont couramment utilisés pour la collecte et le stockage des données. Ils sont:
1. Les systèmes d'acquisition de données en temps réel
2. Les enregistreurs à tracé continu
3. Les collecteurs de données

Les data loggers sont normalement plus économiques que les enregistreurs graphiques. Ils offrent plus de souplesse et sont disponibles avec une plus grande variété de types d'entrée. La plupart des enregistreurs de données recueillent des données qui peuvent être transférées directement à un ordinateur. Bien que cette option est disponible avec certains enregistreurs, il augmente le prix de l'enregistreur considérablement.

Les systèmes d'acquisition de données offrent une grande souplesse et sont certainement avantageuses lorsque les taux d'échantillonnage élevés sont nécessaires; cependant, puisqu'ils nécessitent une connexion ou une installation dans un ordinateur, l'ordinateur doit également être présent et actif lors de la collection des données. Les data logger peuvent recueillir des données indépendamment d'un ordinateur. Les données sont normalement collectées dans une mémoire non volatile pour télécharger plus tard sur un ordinateur. L'ordinateur n'a pas besoin d'être présent pendant le processus de collecte de données. Cela les rend idéales pour les applications qui nécessitent la portabilité.

Choisir le bon data logger

Top
OM-CP-TEMP101A, data logger de température avec interface usb fonctionnant sur batterie Les data logger de température à entrée unique miniatures
Les collecteurs de donnée miniatures avec une entrée simple sont généralement des enregistreurs à bas prix qui se dédient à un type d'entrée spécifique. Ces types d'enregistreurs de données sont souvent utilisés dans l'industrie du transport. Une application typique serait d'inclure un enregistreur de données de température dans une cargaison de produits alimentaires afin de s'assurer que la température des aliments ne dépasse pas les limites acceptables. En plus de la température, les enregistreurs de données miniatures sont disponibles pour une grande variété de types d'entrée.
OM-CP-QUADTEMP-A, data logger 4 voies à thermocouple avec ou sans afficheur Data logger multi-canaux à montage fixe
Les data logger sont dotés d'un nombre fixe de canaux d'entrées qui sont généralement dédiés à un type spécifique d'entrée. OMEGA propose des data logger d'entrées fixes avec une gamme de 1 à 8 canaux.
Enregistreur de température et d'humidité Plug-and-Play Enregistreur de température et d'humidité Plug-and-Play
Ces enregistreurs de données de température et d'humidité sont idéaux pour une large gamme de tests et mesures, de contrôle de la qualité et de la surveillance environnementale. Ils génèrent sans difficulté un rapport PDF et Excel à la fin de l'enregistrement des données.
RDXL6SD,data logger température 6 voies, 4 thermocouples et 2 entrées pt100 data logger multi-canaux portables
Les data logger multi-canaux portatifs sont couramment utilisés dans les applications où le data logger doit être transporté d'un endroit à un autre. Ils sont aussi couramment utilisés dans les laboratoires ou sur les paillasses. En plus de stocker les données en interne, certains modèles contiennent même des imprimantes intégrées qui peuvent produire une copie papier immédiate des données.
OM-SQ2040, Data logger portatif avec 16 ou 32 entrées universelles avec afficheur et transmission sans fil. Data logger modulaires
Les data logger modulaires sont configurables et extensibles grâce à l'utilisation de modules enfichables. Les modules sont normalement configurables sur le terrain et l'utilisateur a la possibilité d'ajouter de nombreux canaux pour satisfaire à l'exigence de l'application.

FAQ: Data Loggers

Top

Est-ce que les data logger doivent être connectés à un ordinateur?

Non, certains data logger comprennent une option pour affichage en temps réel, mais tous les enregistreurs de données OMEGA recueillent les données indépendamment de l'ordinateur.

Quelle est la fréquence d'échantillonnage maximale pour un enregistreur de données?

Le taux d'échantillonnage dépend du modèle spécifique. Bien que la plupart des data logger ont un débit de données maximum de 1 ou 2 échantillons par seconde, OMEGA offre un certain nombre d'enregistreurs de données qui peuvent traiter plus de 100 échantillons par seconde.

Comment sont alimentés les data logger?

La plupart des data logger sont alimentés par batterie; certains offrent également l'option d'alimentation externe.

Combien de temps peut durer l'enregistreur à pile?

La vie de la batterie d'un data logger dépend d'un certain nombre de paramètres, y compris le modèle spécifique et taux d'échantillonnage. En général, le plus rapide le taux d'échantillonnage, le plus court sera la vie de la batterie. De nombreux enregistreurs de données OMEGA disposent d'une autonomie de batterie qui dure jusqu'à dix ans.

Est-ce que les data logger perdent les données si l'alimentation ou la batterie échouent?

La plupart des enregistreurs de données OMEGA utilisent une mémoire non volatile pour le stockage des données. Cela signifie que les données ne seront pas perdues si il y a une panne de courant.

Combien de temps peut enregistrer le data logger?

La durée d'enregistrement est dépendante de la capacité de mémoire de l'enregistreur de données et la fréquence d'échantillonnage souhaitée. Pour déterminer la durée, diviser la capacité de mémoire (nombre d'échantillons que le dispositif permet d'enregistrer) par le taux d'échantillonnage. A titre d'exemple, supposez qu'un enregistreur peut stocker 10.000 échantillons. Si l'on souhaite enregistrer 2 échantillons à chaque minute, l'enregistreur de données peut fonctionner pendant 10.000/2 ou 5.000 minutes (environ 3,5 jours). Si le taux d'échantillonnage a été réduit de moitié (1 échantillon par minute), la période d'enregistrement permettrait de doubler à 7 jours.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.